NOVO Go sera bientôt disponible. Soyez le premier à savoir quand va être lancé. Cliquez ici

Découvrez le NOVO Go

La prochaine technologie de téléassistance connectée

Le NOVO Go est une solution innovante de téléassistance mobile qui encourage la mobilité autonome en dehors du domicile, tout en maintenant un service professionnel d'assistance et d’intervention. Cette solution ouvre la porte à une toute nouvelle dimension de technologies en téléassistance.

Une nouvelle solution innovante de téléassistance mobile

Fiabilité illimitée pour une plus grande liberté de mouvement

Le NOVO Go est conçu pour augmenter la confiance et l'autonomie des utilisateurs dans la vie quotidienne, à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile, pour une plus grande tranquillité d'esprit. Cette solution prend en charge les communications audio bidirectionnelles et intègre un bouton d'alarme facile à utiliser. Une fois activé, l’appareil peut immédiatement alerter un intervenant et localiser avec précision la personne qui a besoin d'aide. Avec son design moderne et discret, le NOVO Go peut se porter au poignet ou autour du cou.

Confort maximal pour les utilisateurs

Liberté de se sentir en sécurité, partout et à tout moment

Avec le NOVO Go, nous étendons la panoplie de nos solutions professionnelles reconnues de téléassistance, à la fois du point de vue de l’espace et de la technologie : il suffit que l’utilisateur appuie sur un bouton pour que le NOVO Go établisse une connexion vocale avec l’intervenant dédié ou le centre de téléassistance chargé de traiter les alarmes. Pour maximiser l’efficacité, la personne en question peut être localisée à tout moment, même si aucune alarme n’a été déclenchée. Le NOVO Go apporte la tranquillité d'esprit aux utilisateurs, partout et à tout moment.

Confort et sécurité

Protection et liberté de mouvement maximale, à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile

Spécifiquement conçu pour être utilisé comme appareil professionnel de téléassistance et conforme à toutes les normes applicables, le NOVO Go représente la toute dernière innovation technologique permettant aux utilisateurs de mener une vie plus autonome et plus sûre. Cet appareil compact, moderne et confortable, intégrant des fonctions de surveillance, de gestion et de communication, aide les utilisateurs à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile, partout et à tout moment.

Connecté,
mis à jour et sécurisé à tout moment

Association avec d’autres appareils Legrand Care

Pratique, flexible et intelligent

Destiné à un usage mobile, le NOVO Go fait référence et devient, à la maison, un transmetteur à part entière en communiquant avec une gamme complète d’appareils de téléassistance Legrand Care.

  • Déclenchement automatique d’alarme en cas d’inactivité.
  • Fonction programmable de signalement automatique quotidien par un bouton “je vais bien”.
  • Intervalle de surveillance programmable.
  • Rappel vocal avant expiration de l’intervalle de surveillance.
  • Le NOVO Go peut rappeler à ses utilisateurs, par exemple, de prendre leurs médicaments.
  • Signaux visuels et sonores.
  • Intervalles de temps ajustables.
  • Configuration périodique.
  • Localisation automatique via la technologie de positionnement à double fréquence GPS/GNSS.
  • GPS assisté (A-GPS) pour une plus grande précision et une localisation plus rapide.
  • Fonctions de surveillance virtuelle et de suivi configurables via le portail de gestion cloud.
  • Positionnement à la demande à partir de l’option ARC.
  • Intervalle de suivi programmable.
  • Protocole SCAIP standardisé pour transmettre les alarmes et les messages.
  • Signaux visuels et sonores (configurables) pour aider les utilisateurs à déterminer l’état de l’appareil, par ex. charge de la batterie et état des communications.
  • Retour sur le niveau de charge de la batterie et le processus de charge.
  • Fonctions de services supportés par la voix.
  • Liste blanche et liste noire pour la configuration d’actions en fonction des appelants.
  • Lecture de messages sonores préconfigurés.
  • Possibilité de désactiver la sonnerie.
  • Options de configuration pour la prise d’appel manuelle ou automatique.
Association avec les autres appareils Legrand Care

Le NOVO Go offre également un large éventail de possibilités d'association avec d’autres appareils

Le NOVO Go peut s’adapter à différentes configurations pour assurer la sécurité et l’autonomie de l’utilisateur, à l’intérieur comme à l’extérieur du domicile.

Station d’accueil NOVO Go

Le NOVO Go DOCK, un haut-parleur puissant qui augmente les possibilités à la maison

À la maison, l’appareil mobile peut être posé sur sa station d'accueil, créant ainsi une infrastructure de transmetteur classique à laquelle l’utilisateur pourra connecter d’autres périphériques. Si l’utilisateur désire sortir du domicile, il lui suffit de retirer l’appareil mobile de la station d’accueil et de le reposer à son retour.

Haut-parleur intégré et fonction de charge très facile.

Bouton supplémentaire d’appel d’urgence.

Fonction de recherche : “trouver mon NOVO Go” avec DOCK.

Batterie de secours pour garantir la pleine charge constante.

Configuration à distance et mises à jour du firmware à partir du NOVO Go.

En association avec le transmetteur fixe

Le NOVO Go associé au transmetteur fixe constitue la solution technologique de téléassistance la plus puissante et la plus complète

Si un transmetteur fixe est requis en permanence à la maison, le NOVO Go peut s’utiliser comme appareil mobile traditionnel capable d’activer le transmetteur fixe. À l’intérieur, le NOVO Go reconnaît qu’il s’agit du domicile et préserve l'autonomie de la batterie en envoyant uniquement les communications radio. Dès que l’utilisateur sort du domicile, l’appareil détecte la sortie du domicile et active sa connectivité mobile pour devenir un appareil autonome.

Prolongement de l’autonomie de la batterie jusqu'à plusieurs mois.

Le transmetteur fixe augmente la sécurité à la maison.

Fonction de recherche : “trouver mon NOVO Go”.

Idéal pour les couples : le NOVO Go et le transmetteur fixe peuvent toujours fonctionner indépendamment.

Écosystème numérique Legrand Care

Contrôle total sur tous vos appareils connectés

Dès le premier jour, nos clients NOVO Go bénéficient de l’ensemble des fonctions de gestion présentes et futures grâce au portail de gestion cloud. Ils peuvent ainsi surveiller, programmer et gérer, à distance et en temps réel, tous leurs appareils NOVO Go.

Écosystème numérique Legrand Care

Technologie de téléassistance : l’avenir à portée de main

Le portail de gestion cloud (Cloud Management Portal ou CMP) de Legrand Care regroupe sous un même toit le transmetteur fixe et les appareils de téléassistance mobile avec la gestion et la configuration communes de tous les appareils Legrand Care. En raison du développement continu et de la création de nouvelles interfaces, l’intégration de nouveaux produits attrayants est toujours possible.

Surveillance en temps réel et affichage de l’état.

Programmation à distance du NOVO Go.

Requête de positionnement via le CMP.

Historique détaillé des alarmes et événements.

Mise à jour à distance des fonctions du NOVO Go et du DOCK.

Capacités de cartographie et de surveillance virtuelle.

Assistance téléphonique et en ligne.

Nos bureaux

Bureaux principaux et coordonnées

Notre équipe cherche constamment à améliorer la vie de ses clients et des utilisateurs finaux. Développée autour des suggestions et des besoins de nos clients, notre technologie est la plus flexible, évolutive et innovante.

Grande-Bretagne

Innovation House
Silverton Court, Cramlington,
Northumberland Business Park,
NE23 7RY

Espagne

Cl. Norias, 92 - Planta 1ª.
Módulos B y C,
28221 Majadahonda (Madrid)

Restez connecté

Rejoignez notre communauté

Close Cookie Popup
Nous sommes ici pour aider. Contactez notre équipe à tout moment