NOVO Go estará pronto disponible. Sé el primero en conocer su lanzamiento. Haz clic aquí

Presentamos NOVO Go

La próxima generación de Technology Enabled Care

NOVO Go es una innovadora solución de teleasistencia móvil diseñada para promover movilidad con autonomía fuera del hogar, al tiempo que mantiene un servicio de asistencia y respuesta profesional. Esta modalidad abre las puertas a una dimensión completamente nueva de Technology Enabled Care (cuidados conectados).

Una nueva e innovadora solución de teleasistencia móvil 

Fiabilidad ilimitada para una mayor libertad de movimiento 

NOVO Go está diseñado para brindar a los usuarios confianza e independencia en la vida cotidiana, tanto dentro como fuera del hogar, brindando tranquilidad en cada paso. Cuenta con comunicación de audio bidireccional y tiene un botón de alarma fácil de presionar. Una vez activado, el dispositivo puede notificar inmediatamente a un centro de atención y/o a otro receptor asignado y proporcionar detalles precisos de la ubicación de la persona que solicita asistencia. NOVO Go tiene un diseño moderno y discreto que puede ser llevado en la muñeca o alrededor del cuello. 

Máxima comodidad para los usuarios

La libertad de sentirse seguro, siempre y en todas partes

Con NOVO Go, estamos expandiendo nuestras probadas soluciones profesionales de Technology Enabled Care de forma espacial y tecnológica: con solo tocar un botón, NOVO Go establece una conexión de voz con el centro de atención y/o con cualquier otro receptor asignado. Para maximizar la eficiencia, la ubicación de la persona se puede determinar en cualquier momento, incluso si no se ha lanzado ninguna alarma. NOVO Go ofrece tranquilidad a sus usuarios, en cada momento y en cualquier lugar. 

Comodidad y seguridad

Protección y máxima libertad de movimientos tanto dentro como fuera del hogar

Diseñado específicamente para su implementación como dispositivo de teleasistencia profesional cumpliendo con todas las normas de calidad aplicables. NOVO Go es la tecnología más vanguardista que permite a los usuarios vivir de forma más independiente y segura. Un dispositivo pequeño, moderno y cómodo repleto de funciones para supervisar, gestionar, comunicarse y ayudar a los usuarios tanto dentro como fuera del hogar. Siempre y en cualquier lugar.

Siempre conectado, actualizado y seguro

Combinaciones con otros dispositivos Legrand Care 

Práctico, flexible e inteligente 

Para el uso móvil, NOVO Go es la solución más innovadora y en el entorno doméstico se convierte en un completo y avanzado hub capaz de comunicarse con una amplia gama de dispositivos periféricos de teleasistencia de Legrand Care. 

  • Activación automática de alarma en caso de inactividad.
  • Función diaria de botón "I´m OK" automática y programable.
  • Intervalo de monitorización programable.
  • Recordatorio de voz antes de que el intervalo de monitorización expire.
  • NOVO Go puede recordar a sus usuarios, por ejemplo, que tomen sus medicamentos.
  • Avisos visuales y audibles.
  • Intervalos de tiempo ajustables.
  • Configuración periódica.
  • Ubicación automática a través de la tecnología de posicionamiento GPS/ GNSS de doble banda.
  • GPS asistido (A-GPS) para una gran precisión y una ubicación más rápida.
  • Funciones de geofencing y seguimiento configurables a través del CMP.
  • Posicionamiento bajo demanda desde la opción ARC.
  • Intervalo de seguimiento programable. 
  • Protocolo SCAIP estandarizado para transmitir alarmas y mensajes.
  • Indicaciones sonoras y visuales para ayudar a los usuarios a determinar el estado de los dispositivos, por ejemplo, batería y comunicación (configurable).
  • Información precisa sobre el nivel de batería y el proceso de carga.
  • Funciones de servicio por voz en varios idiomas.
  • Lista blanca / Lista negra permite la configuración de acciones para personas específicas que llamen.
  • Reproducción de avisos audibles preconfigurados.
  • El tono de llamada se puede desactivar.
  • Opción de configuración de aceptación de llamadas manual y automática.
Combinaciones con otros dispositivos de Legrand Care

NOVO Go también ofrece una amplia gama de posibilidades en combinación con otros dispositivos

NOVO Go se puede utilizar en una variedad de configuraciones diferentes para garantizar que el usuario se mantenga seguro e independiente, tanto dentro como fuera de su casa.

NOVO Go Docking station

NOVO Go DOCK, un potente altavoz que amplía las capacidades dentro del hogar

Mientras está en casa, NOVO Go se puede colocar en su docking station, creando una infraestructura de hub doméstico tradicional donde el usuario también puede conectarle dispositivos de asistencia adicionales. Si el usuario desea salir de casa, simplemente coge el dispositivo móvil del docking station y lo devuelve una vez que haya regresado a casa de manera segura.

Altavoz integrado y función de carga extremadamente fácil.

Botón adicional de llamada de emergencia.

Función de búsqueda: Encuentra mi NOVO Go con DOCK.

Batería de respaldo para garantizar que NOVO Go esté siempre completamente cargado.

Configuración remota y actualizaciones de firmware a través de NOVO Go. 

En combinación con NOVO

NOVO Go con NOVO es la solución Technology Enabled Care más potente y completa 

Cuando se requiere permanentemente un Home Hub fijo en el hogar, NOVO Go se puede utilizar como un UCR. Cuando está en el interior del hogar, NOVO Go sabe que está en casa y preserva la duración de la batería enviando comunicaciones por radio al NOVO. Si el usuario sale, el dispositivo sabe que está fuera de casa y enciende su conectividad móvil para funcionar como un terminal móvil independiente. 

Extiende la vida útil de la batería hasta varios meses.

NOVO amplía la seguridad del hogar.

Función de búsqueda: Encuentra mi NOVO Go.

NOVO Go y NOVO  pueden funcionar de forma independiente también. 

Ecosistema digital de Legrand Care

Control total sobre todos sus dispositivos conectados

Desde el primer día, nuestros clientes de NOVO Go se benefician de todas las funcionalidades de gestión de dispositivos presentes y futuras de CMP. De esta manera, pueden monitorizar, programar y gestionar todos los dispositivos NOVO Go de forma remota y en tiempo real. 

Ecosistema digital de Legrand Care

Technology Enabled Care: el futuro en sus manos

El Care Cloud Management Portal de Legrand Care (CMP) combina NOVO Go y NOVO con gestión y configuración comunes de todos los dispositivos Legrand Care. Debido al desarrollo continuo y la creación de nuevas interfaces, la integración de nuevos y emocionantes productos siempre es posible.

Monitorización en tiempo real y visualización de estado.

Programación remota de NOVO Go.

Solicitud de nueva posición a través de CMP.

Historial detallado de alarmas y eventos.

Actualizaciones de funciones remotas para NOVO Go y DOCK.

Capacidades de mapeo y geofencing.

Soporte telefónico y online. 

Nuestras oficinas

Oficinas principales e información de contacto

Nuestro equipo siempre está buscando formas de hacerle la vida mejor y más fácil tanto a los clientes como a los usuarios finales. Nuestra tecnología es la más flexible, escalable e innovadora porque se desarrolla en base a las opiniones y necesidades de nuestros clientes. 

UK

Innovation House
Silverton Court, Cramlington,
Northumberland Business Park,
NE23 7RY

España

Cl. Norias, 92 - Planta 1ª.
Módulos B y C,
28221 Majadahonda (Madrid)

Sigamos conectados

Forma parte de nuestra Comunidad

Close Cookie Popup
Estamos aquí para ayudarte. Contacta con nosotros en cualquier momento.