NOVO Go ist in Kürze verfügbar. Gehören Sie zu den Ersten, die informiert werden. Klicke Sie hier

 Wir stellen vor: NOVO Go 

Die nächste Generation mobiler Notrufgeräte

NOVO Go ist ein innovatives mobiles Notrufgerät, das Menschen innerhalb und außerhalb ihrer Wohnumgebung zuverlässig begleitet. So schenkt NOVO Go Nutzer*innen ein Gefühl von maximaler Sicherheit.

Eine innovative Lösung im Bereich Telecare

Grenzenlos zuverlässig
für mehr Bewegungsfreiheit

NOVO Go schenkt seinen Nutzer*innen jeden Tag Selbstvertrauen und mehr Unabhängigkeit. Im Notfall stellt NOVO Go über das eingebaute Mobilfunkmodul eine Sprachverbindung zur Hausnotrufzentrale her. Der Standort der hilfesuchenden Person wird schnell und präzise übermittelt. NOVO Go kann am Handgelenk oder um den Hals getragen werden und ist dabei immer diskret und unauffällig.

Maximaler Komfort im Alltag

Die Freiheit, sich immer und überall sicher zu fühlen

Mit NOVO Go erweitern wir unsere professionellen und bewährten Hausnotruflösungen räumlich und technologisch: NOVO Go stellt über das eingebaute Mobilfunkmodul eine Sprachverbindung zur Hausnotrufzentrale her. Für eine schnelle Hilfe lässt sich der Standort der Person jederzeit feststellen – dies ist auch möglich, wenn kein Alarm ausgelöst wurde. So gibt NOVO Go seinen Nutzer*innen überall ein gutes Gefühl von maximaler Sicherheit. 

Komfort und Sicherheit

Mit Sicherheit noch mehr Freiheit – zuhause und unterwegs

NOVO Go bietet innovative Technologie für mehr Sicherheit und ein unabhängiges Leben. Es ist klein, modern im Design und angenehm zu tragen. Dank seiner zahlreichen Eigenschaften kann NOVO Go zur Überwachung, Ortung und Notrufübermittlung eingesetzt werden, um seinen Nutzer*innen schnell helfen zu können – jederzeit und überall.

Immer verbunden, aktualisiert und zuverlässig

NOVO Go in Verbindung mit anderen Legrand Care-Komponenten 

Handlich, flexibel und intelligent

Im mobilen Einsatz setzt NOVO Go Standards. Im häuslichen Umfeld wird er durch die Kommunikation mit den Legrand Care Zubehör-Komponenten zum vollwertigen Hausnotruf-System. 

  • Auslösen eines Alarms bei Inaktivität.
  • Programmierbare automatische Tagestastenfunktion.
  • Überwachungsintervall einstellbar.
  • Timer-Erinnerungsfunktion per Sprachansage vor Ablauf.
  • NOVO Go kann Nutzer*innen z. B. an die Einnahme von Medikamenten erinnern.
  • Akustische oder visuelle Erinnerung.
  • Start- und Endzeit einstellbar.
  • Wiederkehrende Erinnerungen programmierbar. 
  • Automatische Ortung per GPS und GNSS.
  • Assisted GPS (A-GPS) unterstützt die Ortsbestimmung bei schlechtem oder keinem Satellitenempfang.
  • Geofencing und Tracking über das Care Management Portal (CMP) konfigurierbar.
  • Mapping und Positionsabfrage von der Zentrale aus möglich.
  • Ortungsintervall einstellbar.
  • Genormtes SCAIP-Protokoll zur Übertragung von Alarmen und Meldungen.
  • Optische und akustische konfigurierbare Fehleranzeige, z.B. bei Netzwerkfehlern oder bei geringem Ladestatus des Akkus.
  • Anzeige des Ladevorgangs und Startton bei Ladebeginn.
  • Sprachunterstützte Service-Funktionen.
  • Whitelist / Blacklist ermöglicht Konfiguration von Aktionen für bestimmte Anrufer.
  • Abspielen von vorkonfigurierten Sprachansagen.
  • Klingelton deaktivierbar.
  • Manuelle und automatische Rufannahme möglich.
NOVO Go im Verbund mit anderen Legrand Care-Komponenten

Noch mehr Möglichkeiten: NOVO Go im Zusammenspiel mit anderen Geräten

NOVO Go kann für mehr Sicherheit und Komfort zuhause und unterwegs mit NOVO Go DOCK und NOVO kombiniert werden.

NOVO Go Docking Station

NOVO Go DOCK – Leistungsfähiger Lautsprecher und Ladestation mit zusätzlichen Funktionen

Ist der oder die Nutzer*in zuhause, bleibt NOVO Go auf der Ladestation – so steht er immer aufgeladen zur Verfügung. Gleichzeitig können auch weitere Funkkomponenten auf NOVO Go programmiert werden (z. B. SMILE oder der Rauchmelder SMOKE). Beim Verlassen des Hauses nimmt man NOVO Go einfach mit – und auch die Rückkehr nach Hause wird von der Dockingstation zuverlässig erkannt.

Integrierter Lautsprecher und Ladefunktion.

Zusätzliche Notruf- und Tagestaste.

Suchfunktion: Finde meinen NOVO Go mit DOCK.

Zusätzlicher Notstromakku in DOCK.

Remote Firmware-Updates und Konfiguration von NOVO Go.

NOVO Go in Kombination mit NOVO

NOVO Go mit NOVO: Die Komplettlösung für ein sicheres Haus

Wird ein stationärer Hausnotruf benötigt, ist NOVO Go in Kombination mit NOVO ideal. NOVO Go erkennt, wenn er sich in der Wohnung befindet und funktioniert dann wie ein Handsender SMILE. Dadurch spart NOVO Go auch Strom, denn er deaktiviert alle nicht benötigten Funktionen. Sind Nutzer*innen draußen mit NOVO Go unterwegs, aktiviert er diese automatisch wieder und funktioniert dann unabhängig von NOVO.

Verlängert die Akkulaufzeit um mehrere Monate.

NOVO verbessert die Sicherheit im und für das Haus.

Suchfunktion: Finde meinen NOVO Go.

Ideal für Paare: NOVO Go und NOVO funktionieren immer auch unabhängig voneinander.

Das digitale Ökosystem von Legrand Care

Maximale Kontrolle über alle verwendeten Geräte

Nutzer*innen von NOVO Go profitieren von Beginn an von allen aktuellen und zukünftigen Gerätemanagement-Funktionen unseres Cloud Management Portals (CMP). Auf diese Weise können alle NOVO Go-Komponenten remote und in Echtzeit gesteuert, überwacht und konfiguriert werden.

Legrand Care Management Portal

CMP: Für die Hausnotrufzentrale der Zukunft

Über das Legrand Care Cloud Management Portal (CMP) sind heute und in Zukunft sowohl unsere klassischen IP Hausnotrufgeräte als auch das neue NOVO Go online angebunden. Durch kontinuierliche Weiterentwicklung sorgen wir dafür, dass weitere innovative Produkte über CMP verfügbar gemacht werden.

Überwachung und Statusanzeige in Echtzeit.

NOVO Go Remote-Steuerung und Programmierung.

Ortung per CMP möglich.

Detaillierte Alarm- und Ereignishistorie.

Remote-Funktions-Updates für NOVO Go und DOCK.

Tracking und Geofencing möglich.

Telefon- und Remotesupport inklusive.

Unsere Standorte

Niederlassungen und Kontaktinformationen

Unser Team sucht immer nach neuen Wegen, um das Leben von Dienstleister*innen und Endnutzer*innen besser und einfacher zu machen. Bei der Entwicklung unserer innovativen Lösungen setzen wir daher auf hohe Flexibilität und Skalierbarkeit, ausgerichtet auf die Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kund*innen und Nutzer*innen. 

England

Innovation House
Silverton Court, Cramlington,
Northumberland Business Park,
NE23 7RY

Spanien

Cl. Norias, 92 - Planta 1ª.
Módulos B y C,
28221 Majadahonda (Madrid)

Frankreich

59 Avenue de la République
93170 Bagnolet, France

In Verbindung bleiben

Werde Teil unserer Community

Close Cookie Popup
Wir sind hier um zu helfen. Kontaktieren Sie unser Team jederzeit